Raman-Spektroskopie in dynamischen Anlagen für grünes Ammoniak und grünes Methanol
Schnell, zuverlässig, erneuerbar
ArticleMehrere Industrien02.12.2025
In Kürze
Vorteile einer agilen Produktion: Anlagen zur dynamischen Herstellung von grünem Ammoniak (NH3) und der dynamischen Herstellung von grünem Methanol (CH3OH) können die Produktion rasch hoch- oder herunterfahren. Damit verbessern sie die effektive Betriebszeit und verringern die Abhängigkeit von teurer Energie- oder Wasserstoffspeicherung.
Raman-Technologie für Qualität in Echtzeit: Raman-Spektroskopie ermöglicht eine schnelle, genaue Überwachung der Gaszusammensetzung und gewährleistet damit gleichbleibende und effiziente Reaktionsprozesse von Ammoniak und Methanol, selbst bei Schwankungen im Betrieb.
Vorteile bei der Installation und Effizienzgewinne: Einige robuste Raman-Systeme benötigen keinen Wetterschutz oder geschlossenen Raum, sondern können in allgemeinen Bereichen installiert werden. Hinsichtlich Geschwindigkeit und Einfachheit sind sie Gaschromatographen (GCs) überlegen. Bei Mehrkanal-Raman-Analysatoren entfällt das Management mehrerer Ströme, denn sie ermöglichen, viele Messstellen parallel und gleichzeitig zu überwachen.
Vollständige Systemintegration: Zu einem Raman-Spektroskopiesystem gehören ein Analysator, Sensor/Sonde, die Schnittstelle für die Beprobung und ein integriertes Rack. Damit bietet es robuste, wartungsarme Leistung für eine agile Ammoniak- und Methanolsynthese.
InhaltInhalt
Dekarbonisierung mit grünem Ammoniak und grünem Methanol
Vor dem Hintergrund der weltweit voranschreitenden Energiewende entwickeln sich grünes Ammoniak (oder E-Ammoniak) und grünes Methanol (oder E-Methanol) zu neuen wichtigen Ansätzen bei der Dekarbonisierung der chemischen Industrie und für den Transport von Wasserstoff. Diese nachhaltigen Chemikalien werden in dynamischen, rasch einsatzfähigen Anlagen hergestellt, die vom Betrieb mit kostengünstigem Strom aus erneuerbaren Quellen profitieren. Dadurch bieten diese Chemikalien skalierbare und flexible Wege zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und stellen eine saubere Quelle für transportierbaren Wasserstoff bereit. Die Gewährleistung von Qualität und Konsistenz von grünem Ammoniak und grünem Methanol in sich verändernden Umgebungen ist ein kritischer Faktor in den Bereichen, in denen Leistung, Sicherheit und Einhaltung von Umweltvorschriften eng mit der Qualität der Brenn- oder Ausgangsstoffe verknüpft sind.
Hauptanwendungen
Chemische Industrie (Ausgangsstoffe für die Synthese) für Ertrag und Produktqualität
Stromerzeugung (Brennstoffzellen und Turbinen)
Verbrennungsmotoren
Maritime Antriebssysteme
Wasserstoffträger und -speicherung (für grünes Ammoniak)
Die Raman-Spektroskopie erweist sich als leistungsfähiges Werkzeug in diesem Bereich. Durch ihre Fähigkeit zu Echtzeit-Analysen kann sie selbst unter veränderlichen Betriebsbedingungen eine gleichbleibende Produktqualität sicherstellen – und unterstützt so die breitere Einführung von grünem Ammoniak und grünem Methanol als zuverlässige Hochleistungs-Ausgangsstoffe und E-Fuels.
Dynamische Anlagen für grünes Ammoniak und Methanol: Geschwindigkeit und Flexibilität
Dynamische Anlagen für grünes Ammoniak und grünes Methanol sind auf einen flexiblen Betrieb ausgelegt. Sie können die Produktionslast um bis zu 3 % pro Minute anpassen und selbst bei nur 10 % der Nennkapazität eine stabile Leistung aufrechterhalten. Diese Agilität ermöglicht es ihnen, in Echtzeit auf Schwankungen in der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu reagieren, die verfügbare Betriebszeit zu maximieren und die Abhängigkeit von Speichermöglichkeiten zu minimieren.
Vorteile des flexiblen Betriebs
Höhere verfügbare Betriebszeit
Längere Betriebslebensdauer
Geringerer Bedarf an teurer Wasserstoff- oder Energiespeicherung
Anlagen wie REDDAP (Renewable Dynamic Distributed Ammonia Plant) in Dänemark demonstrieren, wie grüne Kraftstoffe kosteneffektiv hergestellt werden können, indem sie in Echtzeit auf den Strompreis reagieren: Die Produktion wird hochgefahren, wenn erneuerbare Energie reichlich verfügbar und preiswert ist. Um diese Agilität zu unterstützen, sind schnelle und genaue Messungen als Eingangsdaten sehr wichtig – die Raman-Spektroskopie wird damit zu einer kritischen Technologie, die dies erst ermöglicht.
Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Qualität von grünem Ammoniak oder Methanol
Die Sicherstellung der Qualität von grünem Ammoniak und grünem Methanol ist eine entscheidende Voraussetzung für deren Nutzung als Ausgangsstoff in Düngemitteln, Pharmazeutika und Industriechemikalien. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:
Verunreinigungen – Kontaminationsstoffe wie Sauerstoff, Stickoxide und Kohlenmonoxid können die Reinheit und Leistungsfähigkeit des Produkts gefährden.
Prozessvariabilität – Schwankungen bei erneuerbaren Energiequellen können zu Inkonsistenzen im Produktionsprozess führen und dadurch Stabilität und Qualität beeinträchtigen.
Langsam reagierende Instrumente – Bei traditionellen Methoden der Qualitätskontrolle, z. B. mit Gaschromatographen, werden die Ansprechzeiten im Minutenbereich gemessen, während es bei Offline-Probenahmen Stunden oder sogar Tage dauern kann, bis Ergebnisse vorliegen.
Optimieren der Herstellung von grünen Kraftstoffen mit Raman-Spektroskopie
Die Raman-Spektroskopie verbessert die nachhaltige Produktion durch die Bereitstellung einer nichtinvasiven Echtzeit-Lösung für die Überwachung der Gaszusammensetzung über die gesamten Prozesse der Ammoniak- und Methanolsynthese. Raman-Systeme können an wichtigen Messpunkten installiert werden, beispielsweise:
Reaktorzulauf – zur stöchiometrischen Regelung des Wasserstoff-Stickstoff-Verhältnisses (H₂/N₂) für die Ammoniakproduktion und des Wasserstoff-CO/CO₂-Verhältnisses für die Methanolproduktion
Synthese-Loop zur Gasrückführung – zur Überprüfung der Zusammensetzung
Spülgasstrom – zur kontinuierlichen Überwachung und Inertgasregelung
Schematische Darstellung der Produktion von grünem Ammoniak (NH3) und grünem Methanol (CH3OH)
Die Produktion von grünem Ammoniak (NH3) und grünem Methanol (CH3OH) ist abhängig von erneuerbaren Energiequellen, bei denen die Stromerzeugung natürlichen Schwankungen unterworfen ist. Dynamische Ammoniak-Loops überwinden diese Einschränkungen. Sie können ihre Last um einige Prozent pro Minute anpassen und sogar bei nur 10 % ihrer Nennkapazität zuverlässig arbeiten. Diese Flexibilität bietet den Anlagen die Möglichkeit, die Produktion auf die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie abzustimmen und dadurch ihre eigene Betriebszeit zu maximieren, die Lebensdauer der Anlagenkomponenten zu verlängern und den Bedarf für eine teure Wasserstoff- oder Stromspeicherung zu verringern. Kurz gesagt, ist ein dynamischer Betrieb der entscheidende Faktor, um das volle Potenzial von grünem Ammoniak und grünem Methanol zu erschließen.
Vorteile der Raman-Spektroskopie
Die Raman-Spektroskopie ermöglicht schnelle Ansprechzeiten für einen flexiblen Betrieb und liefert in Echtzeit Einblicke in die Gaszusammensetzung. Dies macht sie zur einem äußerst wichtigen Technik für die Aufrechterhaltung der Produktqualität unter schwankenden Bedingungen. Zu ihren Hauptvorteilen gehören:
Schnellere Ansprechzeit als Gaschromatographen (GCs)
Keine Trägergase erforderlich
Echtzeit-Überwachung wichtiger Gasverhältnisse wie H2/N2 oder H2/COund CO2
Minimale Wartung und Wegfall von Verbrauchsmaterialien
Geringerer Bedarf an Systemen zur Probenaufbereitung
Bei der Installation wird kein Wetterschutz benötigt
Geeignet für allgemeine Bereiche – kein geschlossener Raum erforderlich
Komponenten des Raman-Systems
Raman-Analysator / -Spektrometer (idealerweise mit mehreren Kanälen)
Im Dekarbonisierungswettlauf zählen Geschwindigkeit und Präzision. Die Raman-Spektroskopie versetzt Anlagen für grünes Ammoniak und grünes Methanol in die Lage, zuverlässig CO₂-arme Kraftstoffe in hoher Qualität zu liefern. Mit der weiteren Verbreitung dynamischer Produktionsmodelle werden fortschrittliche Analysetechniken wie z. B. Raman eine sehr wichtige Funktion bei der Skalierung von Lösungen für grüne Ausgangsstoffe und E-Fuels übernehmen. Durch die Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Qualität unter veränderlichen Bedingungen spielt die Raman-Spektroskopie eine entscheidende Rolle bei der Produktion von grünem Ammoniak und grünem Methanol im großen Maßstab.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Laden Sie das Whitepaper herunter
Zum kostenlosen Download verfügbar
Sie möchten dieses Thema weiter vertiefen?
Erfahren Sie, wie die Raman-Spektroskopie die dynamische Herstellung von grünem Ammoniak und die Qualitätskontrolle in veränderlichen, flexiblen Umgebungen unterstützt.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .