Optimieren Sie Ihre Instandhaltung für eine gemischte und alternde installierte Basis
Stellen Sie von einer nur reaktiven „Feuerwehr“ auf eine vorhersagbare, risikobasierte Instandhaltung um – mit integrierter Diagnose, Verifizierung im Prozess und Einblicken in den Zustand vernetzter Assets. Für längere Kalibrierintervalle und weniger Arbeitsbelastung in Ihrer gesamten installierten Basis.
In Ihrer Anlage erfolgt Wartung größtenteils noch reaktiv. Viele Messgeräte, wie z. B. Durchfluss- oder Druckmessgeräte, arbeiten zuverlässig über viele Jahre, andere, wie pH- oder Redox-Sensoren, sind unter rauen Bedingungen viel schneller von Drift, Verschmutzung und Abnutzung betroffen. Diese Mischung aus stabilen und schnell alternden Assets macht die Wartungsplanung schwer vorhersagbar: Um einige Geräte braucht man sich kaum zu kümmern, während andere eine häufige Rekalibrierung erfordern oder unerwartet ausfallen. Wenn Diagnose- und Zustandsdaten fragmentiert sind oder zu wenig genutzt werden, werden Warnhinweise übersehen und Probleme weiten sich aus. Deshalb ist Instandhaltungsoptimierung unerlässlich für zuverlässige und effiziente Betriebsabläufe.
Die betriebliche Realität eines gemischten Messgerätebestands mit unterschiedlichen Lebenszyklen
Wenn es zu Ausfällen kommt, erhöht sich die Komplexität. Die Erstellung und Priorisierung von Arbeitsaufträgen ist langsam, der Zugriff auf den Gerätezustand in Echtzeit –beispielsweise den NAMUR-Diagnosestatus – ist umständlich, und Diagnosen lassen sich nur schwer in zielgerichtete Maßnahmen überführen. Wenn zu fragmentierten Daten über den Lebenszyklus noch begrenztes Personal, abnehmendes Know-how und wachsender Druck in der Produktion hinzukommen, verlangsamt sich die Reaktion noch mehr. Gebraucht wird eine praxistaugliche, mit wenig Aufwand verbundene Möglichkeit, um den Schritt von der Wartung als „Feuerwehr“ zur Problembekämpfung hin zu einer vorhersagbaren, risikobasierten Instandhaltung für die gesamte installierte Basis zu vollziehen.
Die meisten Unternehmen müssen mit einer Vielzahl an Gerätemarken zurechtkommen. Alter und Kritikalität können dabei sehr unterschiedlich sein. Solche Kombinationen erschweren die Definition von Wartungsintervallen, die für alle Typen sowohl sicher als auch wirtschaftlich sind. Zuverlässige Methoden für die Verifizierung im Prozess, wie z. B. Heartbeat Technology, sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um Kalibrier- und Wartungspläne für die Geräte bedarfsgerecht zu optimieren.
Zusätzlich zur Nutzung der integrierten Heartbeat Technology (für Geräte von Endress+Hauser) können die Experten von Endress+Hauser Sie bei Ihrer Suche nach optimierten Instandhaltungsstrategien unterstützen und beraten.
Wie können Sie den Puls Ihrer Messgeräte fühlen?
Sehen Sie sich an, wie Heartbeat Technology eine kontinuierliche Diagnose, rückverfolgbare Verifizierung im Prozess und Zustandsüberwachung bereitstellt – und Ihnen so einen Einblick in den Gerätezustand über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht, damit Sie ungeplante Wartungsaktivitäten verhindern können.
Besprechen Sie, was das für Ihre Messgeräte bedeutet
Sprechen Sie mit einem Experten von Endress+Hauser über Ihre Herausforderungen bei der Wartung, den Asset-Mix und die Kalibrierstrategie – und entdecken Sie, wie Heartbeat Technology und digitale Services eine risikobasierte, auditsichere Instandhaltung unterstützen können.
Integrierte Tools zur Verringerung von Risiko, Aufwand und Stillstandszeiten
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bietet Endress+Hauser ein integriertes Ökosystem, das von den Messgeräten über digitale Services bis hin zur Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus reicht. Geräte mit Heartbeat Technology verfügen über integrierte Diagnose, Verifizierung im Prozess und einheitliche Berichtsfunktionen, sodass Sie die Geräteleistung bestätigen können, ohne Messgeräte auszubauen oder die Produktion zu unterbrechen. Bei Vernetzung mit Netilion Health ermöglicht dies Remote-Verifizierung der Gerätefunktionalität, automatisierte Dokumentation und Zustandsüberwachung, um Kalibrierintervalle zu verlängern und die geplante Stillstandszeit zu verkürzen. Netilion-Services unterstützen außerdem Transparenz beim Zustand der Assets und verwandeln die Diagnose – einschließlich Heartbeat-Daten – in für die Wartung verwertbare Arbeitsabläufe. Wenn dieser Ansatz durch die fachkundige Beratung, Unterstützung und das Know-how von Endress+Hauser ergänzt wird, fördert er eine zuverlässige, risikobasierte Instandhaltung.
Ein einheitlicher Ansatz für eine zuverlässige, effiziente und vorhersagbare Anlagenwartung
Heartbeat Technology und Netilion überführen die Diagnose in betriebliche und geschäftliche Ergebnisse
Verbessern Sie Wartungsentscheidungen und Planung
Unser Leitfaden zur Remote-Verifizierung für Wartungsmanager soll Ihnen helfen, Kalibrierintervalle zu verlängern, unnötige Eingriffe zu verringern und Probleme früher zu erkennen – mit klaren, rückverfolgbaren Einblicken in die Messleistung.
Die 5 größten Mythen und die entsprechenden Fakten über Heartbeat Verification und Instandhaltungsoptimierung
Es findet keine gegenseitige Beeinflussung des neuen Ökosystems und der Steuerung statt; es ist ein komplett separates System. Das ist die Stärke der Lösung und alles funktioniert intuitiv.
Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
Netilion ist ein preisgekröntes IIoT-Ökosystem für Industrieprozesse. Es verbindet die physische und digitale Welt und sendet wertvolle Informationen aus dem Feld direkt zu Ihnen, jederzeit und überall.
Stellen Sie sich vor Sie können all Ihre Geräte sicher und zuverlässig komfortabel am laufen halten: Mit der SmartBlue Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungs-App können Sie alle Endress+Hauser-Geräte mit Bluetooth® drahtlos überblicken.
Das Durchflussmessgerät mit Nassdampferkennung, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung. Geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen; optimiert für Dampfanwendungen.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .