Digitalisierung im Fokus
Warum die digitale Transformation heute für Unternehmen unverzichtbar ist
Die Prozessindustrie sieht sich mit steigenden Anforderungen an Agilität, Effizienz und Compliance konfrontiert und muss gleichzeitig mit einer alternden Infrastruktur und strengen Vorschriften zurechtkommen. In vielen Bereichen der verarbeitenden Industrie wird die digitale Transformation zu einer strategischen Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Boston Consulting Group hat jedoch herausgefunden, dass viele Branchen Schwierigkeiten haben, ihre Digitalkompetenz weiterzuentwickeln (BCG Digital Acceleration Index 20231). Für Industrieunternehmen ist es heute unerlässlich, ihre bisherigen Stärken - beispielsweise ihre dichte Dateninfrastruktur - zu nutzen, um ihre digitale Transformation zu einem geschäftlichen Erfolg zu machen. Ein weiterer Industrie-Benchmark-Bericht 2 von McKinsey & Co. bestätigt, dass kapitalintensive Branchen tendenziell hinter den digitalen Vorreitern zurückbleiben. Als Endress+Hauser unterstützen wir unsere Kunden dabei, sicherzustellen, dass die Digitalisierung Mehrwert statt Kosten schafft. Im Endeffekt zielt die Digitalisierung darauf ab, die Produktivität und Wartung zu verbessern, damit die Betriebskosten vorhersehbar, skalierbar und im Idealfall reduziert werden können.
Die Schlussfolgerungen sind offensichtlich: Um den langfristigen Erfolg zu sichern, ist eine beschleunigte Digitalisierung unerlässlich.
Was bremst die digitale Transformation?
Trotz der weitverbreiteten Anerkennung ihrer Bedeutung kommen die Bemühungen zur digitalen Transformation oft nur schwer über die Pilotphase hinaus. Dazu tragen mehrere wesentliche Faktoren bei:
- Operative Einschränkungen: Eine sicherheitsorientierte Unternehmenskultur und festgelegte Verfahren können die Experimentierfreudigkeit einschränken.
- Organisatorische Komplexität: Die Verbindung von IT und OT erfordert integrierte Planung, funktionsübergreifende Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen.
- Herausforderungen bei der Umsetzung: Viele innovationsorientierte Unternehmen berichten, dass die Umsetzung digitaler Projekte, und nicht deren Planung, die größte Hürde darstellt.
- Skalierbarkeitsprobleme: Vielversprechende Pilotprojekte scheitern häufig an unklaren Zielvorgaben und mangelnder Abstimmung zwischen der strategischen Führung und den operativen Teams.
Förderung einer nachhaltigen Transformation
Eine erfolgreiche digitale Transformation erfordert mehr als nur Technologie. Sie erfordert klar definierte Ziele, einen strukturierten Ansatz und ein gemeinsames Engagement auf allen Ebenen des Unternehmens.
Digitales Potenzial in reale Leistung umsetzen
Viele Unternehmen stellen eine Diskrepanz zwischen ihren digitalen Ambitionen und den tatsächlichen Ergebnissen fest. Vernetzte Technologien bieten einen strukturierten Rahmen, um diese Lücke zu schließen, indem sie Automatisierung, Datentransparenz und nahtlose Systemintegration kombinieren.
In der Prozessindustrie schafft dies die Möglichkeit, schneller zu reagieren, effizienter zu arbeiten und in einem anspruchsvollen Umfeld die Vorschriften einzuhalten.
Verbindung von Daten, Geräten und Entscheidungen
Die Entwicklung von der digitalen Strategie zur operativen Verbesserung wird durch spezifische Technologien vorangetrieben. In der Prozessindustrie ermöglichen Smart Manufacturing-Lösungen wie Ethernet-APL und IO-Link die nahtlose Verbindung von Daten, Geräten und Entscheidungen.
Diese Technologien verbessern die Datenverfügbarkeit, reduzieren Latenzzeiten und unterstützen Echtzeit-Reaktionsfähigkeit. Dabei handelt es sich um wichtige Faktoren für eine zuverlässige und effiziente Produktion.
Mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen
Smart Manufacturing-Lösungen bieten durchgängige Transparenz, von der Feldebene bis hin zu den Unternehmenssystemen. Diese umfassende Transparenz ermöglicht schnellere Entscheidungen auf der Grundlage aktueller und kontextbezogener Daten. Sie liefert darüber hinaus Echtzeiteinblicke in Leistungskennzahlen, betriebliche Abweichungen und Bereiche mit Optimierungspotenzial. Dadurch können Unternehmen durch datengestütztes Lernen skalierbare Verbesserungen umsetzen und letztendlich eine vernetztere, agilere und reaktionsfähigere Produktionsumgebung schaffen.
Intelligentes Instandhaltungsmanagement
Die Digitalisierung geht über reine Datenflüsse und Konnektivität hinaus und verändert die Prozessindustrie grundlegend. Durch den Einsatz digitaler Anlagen und Technologien wie Digital Twin kann Ihr Instandhaltungsteam von einem rein reaktiven Instandhaltungsansatz zu einer Kombination aus zustandsorientierten, vorausschauenden und vorbeugenden Instandhaltungsstrategien übergehen. Dadurch können Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen verlängern, Ausfallzeiten reduzieren, die Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig die Effizienz und Produktivität steigern.
Intelligentere Strategien durch digitale Erkenntnisse
Ein effektives Wartungsmanagement geht weit über die Wartung einzelner Anlagen hinaus. Es geht darum, sicherzustellen, dass Ihre gesamte Anlage mit maximaler Leistung arbeitet. Herkömmliche Wartungskonzepte konzentrieren sich oft auf einzelne Anlagen und können zu kostspieligen Ausfallzeiten führen. Die Digitalisierung kehrt dieses Konzept jedoch um:
Dank kontinuierlicher Datenströme von all Ihren vernetzten Geräten werden Sie rechtzeitig vor einem Ausfall gewarnt und haben so Zeit zu handeln, statt nur zu reagieren.
Um die Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern, muss ein Wechsel von einem „Run-to-Failure”-Wartungsansatz zu einem erkenntnis- und datenbasierten Ansatz erfolgen, der Folgendes kombiniert:
- Vorbeugende Wartung (Preventive Maintenance): Geplante Wartungsarbeiten in festgelegten Intervallen, basierend auf bekannten Verschleißmustern oder Empfehlungen der Hersteller.
- Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance): Datenanalysen und -auswertungen, um potenzielle Ausfälle zu antizipieren oder vorherzusagen, bevor sie auftreten.
- Zustandsorientierte Wartung (Condition-Based Maintenance): ontinuierliche Überwachung des Anlagenzustands, die nur bei Bedarf Maßnahmen auslöst.
FAQ
Fußnoten
1. Boston Consulting Group: Speed, Value, and the Power of the Innovation Flywheel
2. McKinsey & Company: Top ten observations from 2022 in life sciences digital and analytics