Garver, LLC bringt die Forschung zur abwasserfreien Produktion voran
Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch Durchfluss- und Flüssigkeitsanalytik
Die Water Business Line von Garver wurde im Rahmen des Pitch to Pilot-Forschungsprogramms des United States Bureau of Reclamation (BOR, US-Wasserwirtschaftsbehörde) ausgezeichnet. Dies ermöglichte ihrem Forschungsteam ein in der Wissenschaftsgemeinschaft selten erreichtes Ziel zu verfolgen: die Validierung einer ZLD-Behandlungskette (Zero Liquid Discharge) zur Rückgewinnung von salzhaltigem Kühlturmabschlämmwasser. Falls erfolgreich, würde das Projekt den Nachweis erbringen, wie ihre Testanlage verhindert, dass das Salz in das Kanalisationssystem gelangt.
Mitglieder des Forschungsteams führen Vertreter des US-Energieministeriums, des National Renewable Energy Laboratory und des Lawrence Berkeley National Laboratory durch den Pitch to Pilot-Forschungsanhänger.
Ergebnisse zu ZLD-Technologien und -Systemen
Nach Feldprüfungen mit Messgeräten von Endress+Hauser und Rockwell Automation, stellte Garver fest, dass die Konzentrataufbereitungskette – aus Elektrokoagulation, Klärung, Mikrofiltration und Umkehrosmose mit vakuumunterstützter Verdampfung – in der ZLD-Konfiguration die Wasserqualitätsziele konsequent erfüllt.
Garver erreichte die Wasserqualitätsziele ohne chemische Vorbehandlung im Start-Stopp-Betrieb (bei bis zu 4 Monaten Stillstand ohne die Zugabe von Membran-Konservierungsmitteln) bei einer konstant hohen TDS-Reduzierung > 99 %.
Garver wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Ansätze zur Bewältigung kritischer Themen wie der Salzbelastung in Wassereinzugsgebieten zu entwickeln. Dabei werden Messgeräte und Technologien von Herstellern wie Endress+Hauser und Rockwell Automation weiterhin eine zentrale Rolle spielen.
Herausforderungen bei der ZLD-Wasseraufbereitung
Die Verschmutzung der Umkehrosmose-Membranen ist eine der häufigsten Herausforderungen, die eine intensive chemische Vorbehandlung und eine regelmäßige chemische CIP-Reinigungswartung erfordern. Eine unsachgemäße Auslegung, Bedienung sowie Wartung eines Umkehrosmose-Systems kann zu einem hohen Energieaufwand und einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit führen. Der größte Forschungsanreiz war die Entwicklung eines disruptiven Aufbereitungsprozesses zur Entsalzung, der weniger Chemikalien und Energie benötigt als kommerziell verfügbare Technologien.
Neueste Innovationen in der ZLD-Wasseraufbereitung
Abschlämmwasser belasten die Gewässer im Einzugsgebiet spürbar und das Thema Wasserwiederverwendung steht weltweit ganz oben auf der Agenda. Daher begann Garver nach Möglichkeiten zu suchen, ein System zur Optimierung der Aufbereitung von salzhaltigem Abschlämmwasser aus gewerblichen und industriellen Kühltürmen zu erforschen und zu entwickeln. Dies führte zu der Zusammenarbeit mit Endress+Hauser und Rockwell Automation, um die notwendige Messtechnik und Technologie für die kontinuierliche Trendanalyse von Behandlungs-Effizienz und Energiebedarf.
Wie funktioniert die ZLD-Technologie in der Abwasserbehandlung?
Die ZLD-Technologie bereitet Abwasser auf, indem sie jegliche Flüssigkeit entfernt, sodass nur feste Abfallstoffe oder verwertbare Stoffe zurückbleiben. Der Prozess umfasst in der Regel mehrere Stufen, wie Klärung, Filtration, Umkehrosmose sowie Verdampfung oder Kristallisation, um das Wasser zu konzentrieren und zurückzugewinnen, während Salze und andere Verunreinigungen isoliert werden. Im Pilotsystem von Garver unterstützen moderne Messgeräte von Endress+Hauser und Rockwell Automation dabei, die Behandlungseffizienz und die Energieintensität zu überwachen.
Was sind die neuesten Innovationen in der ZLD-Wasseraufbereitung?
Jüngste Innovationen in der ZLD-Wasseraufbereitung konzentrieren sich auf die Verbesserung der Rückgewinnungsraten, die Senkung des Energieverbrauchs und die Minimierung des Chemikalieneinsatzes. Technologien wie chlorresistente Membranen, Elektrodialyse mit Umpolung und hybride Membransysteme machen ZLD effizienter und skalierbarer. Das Pilotsystem von Garver zeigt, wie durch moderne Messgeräte und smartes Design eine TDS-Reduktion von über 99 % ohne chemische Vorbehandlung erreicht werden kann – selbst bei intermittierenden Betrieb.
Welche Beschreibung definiert die Kreislaufwirtschaft am besten?
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Wirtschaftsmodell, dessen Schwerpunkt auf der Minimierung von Abfall und der maximalen Wiederverwendung von Ressourcen liegt. In der Wasseraufbereitung bedeutet dies, Wasser, Energie und Stoffe zurückzugewinnen und wiederzuverwenden, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Das ZLD-Pilotprojekt von Garver verdeutlich dies, indem verhindert wird, dass salzhaltiges Abschlämmwasser in das Kanalisationssystem gelangt, und die Wiederverwendung von Wasser ermöglicht wird. Dies kommt sowohl dem Schutz des Einzugsgebiets als auch der langfristigen Nachhaltigkeit zugute.
Kontakt
Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?